This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:我们是否需要为 EMAC RXD 引脚连接外部电阻连接?

Guru**** 2567755 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981515/ccs-launchxl2-rm57l-do-we-need-to-connect-the-external-resistance-connection-for-emac-rxd-pins

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
我们使用的是 RM57L843微控制器。 我们不使用基于 TMS570的微控制器。
 e2e.ti.com/.../785415

   #如上述链接中所述,我们是否需要使用以下外部电阻设置修改 Launchpad 电路板?
           CRS=2.2K 外部上拉电阻、电压为3.3V。它在 Launchpad XL2 RM57电路板本身中提供。
           RX_ER =具有3.3V 电压的2.2K 外部上拉电阻。它在 Launchpad XL2 RM57电路板本身中提供。
           RX_DV=2.2K 外部下拉电阻、带接地。它在 Launchpad XL2 RM57电路板本身中提供。
           RXD[3]= 2k 外部下拉电阻、带接地
           RXD[2]=具有接地的2.2K 外部下拉电阻
           RXD[1]=无需外部电阻
           RXD[0]=无需外部电阻
           COL=无需外部电阻  

   #在 Launchpad XL2 RM57板中、没有可用于 RXD[2]、RXD[3]的测试点(或)引脚分配。 我们如何连接外部电阻?

   #对于 RM57L843微控制器、为了使以太网示例程序正常工作、需要设置 VCLK4的频率是多少? (40MHz (或) 75MHz (或)两种频率都正常?)

此致、
S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCLKA4_DIV 用于 EMAC 内部逻辑。 但发送和接收时钟源由外部以太网 PHY 提供。 VCLKA4_DIV 可以是37.5、40、75或其他有效值。

    上拉和下拉电阻器由 PHY 的自举选项决定。 请查看 PHY 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    您已经检查了 PHY 数据表并给出了以下建议。

    "您提出的解决方案对于阻力是否有效(或)? 请找到所附的相同屏幕截图。 初始帖子中提供了链接。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、建议是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我们是否需要在 Launchpad XL2-RM57板中添加以下外部电阻?

               RXD[3]= 2k 外部下拉电阻、带接地
               RXD[2]=具有接地的2.2K 外部下拉电阻

    因为、Launchpad XL2-RM57板中没有针对 RXD[3]、RXD[2]引脚的外部电阻。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚检查了 RM57器件数据表。 RXD[3:2]具有内部下拉电阻。 DP836x 还具有用于 RXD[3:2]的内部下拉电阻器。 因此无需外部下拉电阻器。