This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:以太网信号 CRO 测量

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/981175/launchxl2-rm57l-ethernet-signals-cro-measurement

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:DP83630

大家好、
目前、我们正在尝试使用 Launchpad XL2 RM57 <=> Launchpad XL2 RM57执行 TI 示例程序。
该板包含 DP83630以太网 PHY 收发器 IC。 我们能够建立物理层和链路层。

以下是配置、
   # MII 模式、100Mbps、带内部基准时钟
   # ACT 和链路 LED 亮起
   # VCLK4=40MHz (或) 75MHz =>我们两个时钟的行为是相同的
   #通道0
   #广播寻址
   # MAC 地址(点对点)。目前尚未配置 IP 地址。 以广播 MAC 地址发送数据包)
   对于两个 Launchpad XL2-RM57、# PHY 地址=0x01

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/835939

根据上述链接中提供的 Aniruddha 反馈、
            RX_ER 高电平表示在数据传输期间接收到一些无效符号。  
             错误载波和 RX_ER 可能会指示参考时钟问题。  
因此、我们在 CRO 中进行了测量。 这种捕获的信号行为是否正常? 谨随函附上我的发送代码/接收函供参考。

此致、
S.Saravanakumar

e2e.ti.com/.../ethernet.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用交叉电缆连接2块电路板? 您如何测量速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已连接2块板标准 LAN 电缆(1:1)。 没有交叉电缆。

    我们直接在 DP83630 IC 引脚中进行了测量。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用标准电缆、则 MCU1 TX 信号连接到 MCU2 TX 信号。 MCU2如何从 MCU1接收数据?  

    如果使用外部环回、则需要使用以太网环回插头将 TX 环回 RX 引脚。 我不知道如何测量 PHY IC 引脚上的速度。 请咨询接口团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    因为这两个电路板属于同一类别。 对于板对板通信、我们使用了2个 Launchpad XL2 RM57L 之间的交叉以太网电缆。 此外、我们不会检查 EMAC 环回功能。

                LaunchPad XL2 RM57L 加载有 EMAC 发送程序(VCLK=40MHz)

                LaunchPad XL2 RM57L 加载有 EMAC 接收程序(VCLK=40MHz)

    当我们读取 PHYSTS 寄存器(0x10)= 0x2915时。 这表明即使在交叉电缆之后也存在错误载波检测和接收错误闩锁问题。 请告诉我、您的宝贵反馈。

    注意:对于交叉电缆、我们提供了 TX+、TX-、RX+、RX-引脚。 其他引脚未连接。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 PHY 环回模式将 TX 数据包环回 RX、PHYSTS 寄存器的值是多少?

    交叉电缆是由您自己制造的吗? 请仔细检查 TX+<->RX+、TX-<->RX-