Other Parts Discussed in Thread: DP83630
主题中讨论的其他器件:DP83630
大家好、
目前、我们正在尝试使用 Launchpad XL2 RM57 <=> Launchpad XL2 RM57执行 TI 示例程序。
该板包含 DP83630以太网 PHY 收发器 IC。 我们能够建立物理层和链路层。
以下是配置、
# MII 模式、100Mbps、带内部基准时钟
# ACT 和链路 LED 亮起
# VCLK4=40MHz (或) 75MHz =>我们两个时钟的行为是相同的
#通道0
#广播寻址
# MAC 地址(点对点)。目前尚未配置 IP 地址。 以广播 MAC 地址发送数据包)
对于两个 Launchpad XL2-RM57、# PHY 地址=0x01
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/835939
根据上述链接中提供的 Aniruddha 反馈、
RX_ER 高电平表示在数据传输期间接收到一些无效符号。
错误载波和 RX_ER 可能会指示参考时钟问题。
因此、我们在 CRO 中进行了测量。 这种捕获的信号行为是否正常? 谨随函附上我的发送代码/接收函供参考。
此致、
S.Saravanakumar