请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我将 USB-MSC-host 示例用于 MSPE401Y、当我在 Launchpad 微型 USB 端口中插入具有 OTG 适配器的 USB 记忆棒时、它工作正常。
但是,当我通过 USB 集线器连接同一 USB 记忆棒时 ,终端显示:“Unknech Device Class (0x00) Connected”。
我已经进行了与 此帖子中相同的修改以启用 USB 集线器驱动程序、但它不能解决问题。
关于如何将 USB MSC 与 USB 集线器结合使用的任何想法?
此致。