This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用带 USB 集线器的 USB MSC

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/975989/msp432e401y-using-usb-msc-with-usb-hub

器件型号:MSP432E401Y

我将 USB-MSC-host 示例用于 MSPE401Y、当我在 Launchpad 微型 USB 端口中插入具有 OTG 适配器的 USB 记忆棒时、它工作正常。

但是,当我通过 USB 集线器连接同一 USB 记忆棒时 ,终端显示:“Unknech Device Class (0x00) Connected”。

我已经进行了与 此帖子中相同的修改以启用 USB 集线器驱动程序、但它不能解决问题。  

关于如何将 USB MSC 与 USB 集线器结合使用的任何想法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    USB 集线器似乎有一些问题。 请检查集线器的电源是否足够。 如果可读设备 ID 为0x00、则表示集线器无法传输正确的 ID、并且记忆棒可能无法正常工作。 您应首先检查集线器。  

    B.R