This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:RBL 和 SBL 问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160261/am2634-rbl-and-sbl-questions

器件型号:AM2634

如果我 创建自己的 RBL、我是否必须将其输入 SBL、或者是否只需输入应用程序的入口点?  

我找到了不同 SBL 的示例。 RBL 的示例代码是否位于某个位置?


谢谢、

Jett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jett、

    RBL 代表 ROM 引导加载程序、SBL 代表辅助引导加载程序。 ROM 引导加载程序是 SoC 内部 ROM 的一部分、无法进行修改。 ROM 是安全启动和其他安全功能的一部分、使 ROM 代码高度机密、不可共享。

    尽管 RBL 是一个固定代码、但 SBL 是客户自定义初始化的一种方法。 我们提供不同的 SBL、以便客户可以在 不同的引导源之间进行选择。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我有点困惑、感谢您清除这个问题