请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 如果我 创建自己的 RBL、我是否必须将其输入 SBL、或者是否只需输入应用程序的入口点?
我找到了不同 SBL 的示例。 RBL 的示例代码是否位于某个位置?
谢谢、
Jett
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我 创建自己的 RBL、我是否必须将其输入 SBL、或者是否只需输入应用程序的入口点?
我找到了不同 SBL 的示例。 RBL 的示例代码是否位于某个位置?
谢谢、
Jett
您好 Jett、
RBL 代表 ROM 引导加载程序、SBL 代表辅助引导加载程序。 ROM 引导加载程序是 SoC 内部 ROM 的一部分、无法进行修改。 ROM 是安全启动和其他安全功能的一部分、使 ROM 代码高度机密、不可共享。
尽管 RBL 是一个固定代码、但 SBL 是客户自定义初始化的一种方法。 我们提供不同的 SBL、以便客户可以在 不同的引导源之间进行选择。
希望这会有所帮助。
此致、
Aakash