This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [RM48L952] XDS110调试探针是否支持 RM48L952?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/978627/rm48l952-does-xds110-debug-probe-support-rm48l952

主题中讨论的其他器件:RM48L952

您好!

我知道有些 Hercules MCU 受支持、但我想再次检查。

在 TMDSEMU110-U 调试探针| TI.com 页面和数据表中、显示 支持 Hercules 微控制器。

但在受支持的产品页面(TMDSEMU110-U 调试探针| TI.com)上、Hercules 微控制器不在列表中。 此外、在 RM48L950数据表、产品信息和支持| TI.com 页面上、XDS110不在调试探针列表上。

另一件事:我目前有 XDS510调试探针 RM48L952 、并使用 CCS  7.3.0.00019。如果可以、我很高兴使用 XDS510 I Current。 但是、当我在 CCS 中选择新的 CCS 项目时、列表中没有 XDS510、选择 XDS560也不起作用。 是否有任何方法可以实现这一目标?

不相关、但当我在创建新线程时选择器件型号 RM48L952时、它会强制论坛进入其他微处理器论坛、因此我必须选择"我没有器件型号"。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS v9.x 和 CCS v10.x 是跨 Windows、Linux 和 Mac 的64位应用。 XDS510的软件栈不移植到64位。 要使用 XDS510USB、您可以使用 CCSv8.3.1或更早版本(例如 CCS 7.3.0.00019)。

    XDS100V1/2/3、XDS110、XDS2xx 和 XDS560x 可用于 TI CCS 中的 Hercules 器件。