This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将二进制文件刷写到微控制器中

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/977544/tm4c1294ncpdt-flashing-the-binary-into-the-microcontroller

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的所有人:  

有人能否告诉我使用 FTDI 232H USB 转 JTAG 软件狗将二进制文件加载到目标 MCU 中的替代方法。  

我有我的应用二进制文件。 如何使用 FTD USB 加载到 JTAG 编程。 是否有适用于 TM4C1294NCPDT MCU 的仿真器?  

期待收到您的回复。  

谢谢、

SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

     如果您查看下面的内容、您可以使用一些调试探针来调试二进制文件并将其加载到目标 MCU。 我个人尝试过前面以黄色突出显示的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们的团队使用 TM4C1294NCPDT 评估板开发了一个应用。 但是、您能给我一个在生产环境中上传二进制文件或将二进制文件传输到 TM4CCPDT MCU 的指导吗?  

    借助 FTDI 2232H USB 转 JTAG 适配器/接口。  

    期待收到您的回复。

    谢谢、
    SAI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有任何原因不会考虑像我在上一篇文章中提到的商用 JTAG 调试探针? 如果您对成本有问题、XDS100v2调试探针是一款低成本仿真器。 我不知道可以将哪些调试器用于 FTDO 2232h。 如需更多信息、我建议您阅读本文。  https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/getting-started-with-openocd-using-ft2232h-adapter-for-swd-debugging/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您为将二进制文件上传到目标提供了指导和替代选项。 我认为、以上内容对我非常有帮助。

    这意味着很多、非常感谢您花时间为我提供帮助。

    我之所以提出这个问题、是因为评估板附带的 TI 调试器在 MCU 生产过程中被炸/损坏。  

    无论如何、感谢您的帮助。  

    祝你度过美好的一天!

    谢谢、此致、

    Sai Santha