This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPI 时钟

Guru**** 2467940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1014086/tms570lc4357-spi-clocks

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我的客户正在使用 TMS570LC4357、对 SPI 接口有一些问题:

  1. SPI 接口 支持的最大时钟速度是多少? 根据这些信息- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules-safety-microcontrollers-group/hercules/f/hercules-safety-microcontrollers-forum/665407/tms570ls3137-maximum-spi-baud-rate-inquiry 、据说速度可以高达25MHz、这对于该器件也是正确 的吗?
  2. SPI CLK 是否可以是自由运行的时钟?
  3. 如果它们有 一个运行 SPI 接口的外部时钟(使用 SPI 全局配置寄存器中的 CLKMOD)、TMS 上的 SPI 是否仍然可以作为主器件运行?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    最大 SPI 时钟为25MHz

    不可以、 SPI 时钟仅在 SPI 主器件希望发送数据时有效

    3、是的、SPI 主器件可以使用外部时钟。 主位= 1、CLKMOD = 0