请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、
我的客户正在使用 TMS570LC4357、对 SPI 接口有一些问题:
- SPI 接口 支持的最大时钟速度是多少? 根据这些信息- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules-safety-microcontrollers-group/hercules/f/hercules-safety-microcontrollers-forum/665407/tms570ls3137-maximum-spi-baud-rate-inquiry 、据说速度可以高达25MHz、这对于该器件也是正确 的吗?
- SPI CLK 是否可以是自由运行的时钟?
- 如果它们有 一个运行 SPI 接口的外部时钟(使用 SPI 全局配置寄存器中的 CLKMOD)、TMS 上的 SPI 是否仍然可以作为主器件运行?
谢谢、
Mitchell