This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/974700/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

各位专家、您好!

我正在研究一个项目、在这个项目中、我必须使用 SCI 从 GPS 接收数据、然后对其进行解码或解析(仅 GPGGA 和 GPRMC)、然后将其编码为 ARINC 格式。 是否有使用 SCI 从 GPS 接收数据的示例以及如何解析接收到的 GPS 数据?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    配置 SCI 模块以满足许多应用的要求非常简单。 由于帧格式和波特率因具体应用而异、因此 SCI 的许多属性都是用户 可配置的。  

    您可以使用 HALCoGen 在此器件上配置模块并生成外设驱动程序。 HAL 还包括一个 SCI 示例。

    1.要下载 HAL:

    www.ti.com/.../HALCOGEN

    2. SCI 示例:打开 HAL GUI -->“帮助”菜单->选择“帮助”主题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCI 模块不支持 UART 硬件流控制。 但是、此功能可在软件中使用通用 I/O 引脚实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回复。

    我使用了您共享的示例、并且能够使用 SCI 发送和接收数据。

    是否有任何解析 GPS 数据的示例代码(GPS 的 NMEA 解析器)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、我没有解析 GPS 数据的示例代码。