请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732 您好!
我的客户想知道 AM2732 QSPI 闪存引导模式是否可以使用不支持4线模式的闪存。
你会帮忙吗?
我们是否有更多文档来描述 QSPI 闪存启动的详细信息? TRM 中的信息不够。
谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Chris Meng
AM2732上的 ROM 预期闪存处于1S-1S-4S (单数据速率模式下的4条数据线路) 但是、当连接只有2条数据线(MOSI/MISO)的正常 SPI 闪存时、由于 ROM 无法读取数据、因此所有连续任务(如 SBL 加载等)都将失败、因此 QSPI 引导模式不会开箱即用
因此、要回答您的问题、如果您使用的是普通 SPI 闪存而不是 QSPI 闪存、则 AM2732不起作用。
谢谢