This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:QSPI 引导:它是否支持2线/1线 SPI 闪存?

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160752/am2732-qspi-boot-is-it-supported-2-line-1-line-spi-flash

器件型号:AM2732

您好!

我的客户想知道 AM2732 QSPI 闪存引导模式是否可以使用不支持4线模式的闪存。  

你会帮忙吗?

我们是否有更多文档来描述 QSPI 闪存启动的详细信息? TRM 中的信息不够。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM2732上的 ROM 预期闪存处于1S-1S-4S (单数据速率模式下的4条数据线路) 但是、当连接只有2条数据线(MOSI/MISO)的正常 SPI 闪存时、由于 ROM 无法读取数据、因此所有连续任务(如 SBL 加载等)都将失败、因此 QSPI 引导模式不会开箱即用  

    因此、要回答您的问题、如果您使用的是普通 SPI 闪存而不是 QSPI 闪存、则 AM2732不起作用。

    谢谢