This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:USB 引导加载程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/972522/ek-tm4c1294xl-usb-bootloader

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在尝试在 EK-TM4C1294XL 上实现 USB 引导加载程序。 我使用了 A  

USB_devc_serial 的简化形式以及在此处的论坛上找到的代码

调用 USB 引导加载程序。 我的项目已附加到此帖子。 进行配置  

处于 USB DFU 模式的 LM 闪存编程器我收到错误3 DFU_ERR_NOT _找到。

请填写我在这里遗漏的内容。

谢谢、

Priya

已编辑以添加:在器件管理器的电路调试接口中的 Stellaris 下、我可以看到

Stellaris ICDI DFU 器件和 Stallirs ICDI JATAG/SWD 接口。

e2e.ti.com/.../USB_5F00_Boot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有机会运行 TivaWare 示例 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_demo_usb? 此示例是一个将调用 ROM_UpdateUSB 来启动 DFU 引导加载的 USB 应用。 请运行此示例并查看您是否可以使其正常工作、并为您的应用参考此示例。  

     另外、请尝试 dfuprog、它可以在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Tiva\USB_examples\dfuprog.exe 中找到。 此命令行工具可用于在 DFU 模式下通过 USB 下载应用程序映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够将 boot_demo_usb 闪存到 EK-TM4C1294XL。 LM 闪存编程器给出了同样的错误、没有可用的 USB 器件。  

    我找不到 dfuprog.exe 文件。  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments 只有一个 Stellaris 目录、没有可用的 Tiva。

    在哪里可以找到 dfuprog.exe?

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      [引用 user="Priya Nadathur70">我能够将 boot_demo_usb 闪存到 EK-TM4C1294XL。 LM 闪存编程器给出了同样的错误、没有可用的 USB 器件。  [/报价]

     我不清楚你们在这里的发言。 您说过您能够刷写 boot_demo_usb。 这是一个应用程序、而不是引导加载程序。 您是否通过 JTAG 刷写了引导加载程序和此应用程序(BOOT_DEMO_USB)? 您能否回答您是否已在闪存中安装了引导加载程序? 引导加载程序将从0x0开始、而诸如 BOOT_DEMO_USB 的应用程序将从0x4000开始。 通常情况下、引导加载程序已加载到闪存中。 USB 引导加载 程序运行后、它将等待 LM 闪存编程器的命令下载应用程序、例如 boot_demo_usb。 通过 USB 接口加载应用程序 boot_demo_USB 后、应用程序可以再次跳回到引导加载程序以启动另一个 DFU 更新。  

     至于 dfuprog、您可以在该链接中找到。  http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/index_FDS.html。请参见下图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    感谢你的答复。 我错误地标记了该线程已解决。 如何通过 JTAG 刷写引导加载程序?

    我在此文件夹中看到启动文件

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\boot_loader

    但我不知道如何使用它们。

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

     TivaWare 中已经有一个可供您使用的引导加载程序。 您只需在头文件中修改几个用于 USB 引导加载的#define。  

     请参阅 位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_serial 的 boot_serial 引导加载程序。 这只是像 blinky 示例这样的普通 CCS 项目。 您只需使用 CCS 加载程序即可。 请注意、这是 UART 的引导加载程序。 但您只需修改工程中的 bl_config.h 文件即可进行 USB 引导加载。  

     我强烈建议您按原样运行 boot_serial、以便了解它如何使用 UART 接口进行引导加载。 在您使其正常工作后、您可以更改 BL_CONFIG 以启用 USB 和禁用 UART。 我要连接已修改为使用 USB 的 bl_config.h。 将该附件与 boot_serial 工程中的 bl_config.h 进行比较、以找出区别。  

    e2e.ti.com/.../8171.bl_5F00_config.h