This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否可以同时使用引脚 J2和 R3作为 GIOB[6]?

Guru**** 2480015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/970946/tms570lc4357-is-it-possible-to-use-pin-j2-and-r3-simultaneously-as-giob-6

器件型号:TMS570LC4357

您好、Hercules 支持团队、

我们将引脚 J2用作 nERROR、但我们希望防止 J2上的 nERROR 信号在触发 ESM 错误的测试中变为低电平。 因此、在测试期间、我们需要将 J2配置为 GIOB[6]、该配置已针对引脚 R3进行配置。 在测试期间、R3的状态可能为高电平。 因此、我们计划将 GIOB[6]配置为处于高电平状态、然后切换到 J2、以便 J2和 R3输出高电平。

(Q1)是否可以将 GIOB[6]配置为在引脚 R3和 J2上同时使用?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、J2和 R3都可以同时配置为 GIOB[6]的输出。 如果 GIOB[6]配置为输入、则只能使用 J2或 R3中的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的快速回答。 我有一个后续问题。

    (Q2)当 R3从 GIOB[6]输入切换到 GIOB[6]输入时、会发生什么情况?

    谢谢、此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    PINMMR87[8]和 PINMMR[9]用于选择哪个引脚用作 GIOB[6]的输入。  

    如果 PINMMR87[8]被置位并且 PINMMR87[9]被清零、端子 J2被选择。  如果 PINMMR87[8]被清零并且 PINMMR87[9]被置位、端子 R3被选择。  

    如果 PINMMR87[8]和 PINMMR87[9]都被置位或清零、默认功能(J2)将被选为 GIOB[6]输入。