您好、Hercules 支持团队、
我们将引脚 J2用作 nERROR、但我们希望防止 J2上的 nERROR 信号在触发 ESM 错误的测试中变为低电平。 因此、在测试期间、我们需要将 J2配置为 GIOB[6]、该配置已针对引脚 R3进行配置。 在测试期间、R3的状态可能为高电平。 因此、我们计划将 GIOB[6]配置为处于高电平状态、然后切换到 J2、以便 J2和 R3输出高电平。
(Q1)是否可以将 GIOB[6]配置为在引脚 R3和 J2上同时使用?
谢谢、此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hercules 支持团队、
我们将引脚 J2用作 nERROR、但我们希望防止 J2上的 nERROR 信号在触发 ESM 错误的测试中变为低电平。 因此、在测试期间、我们需要将 J2配置为 GIOB[6]、该配置已针对引脚 R3进行配置。 在测试期间、R3的状态可能为高电平。 因此、我们计划将 GIOB[6]配置为处于高电平状态、然后切换到 J2、以便 J2和 R3输出高电平。
(Q1)是否可以将 GIOB[6]配置为在引脚 R3和 J2上同时使用?
谢谢、此致、
最大
尊敬的 Max:
PINMMR87[8]和 PINMMR[9]用于选择哪个引脚用作 GIOB[6]的输入。
如果 PINMMR87[8]被置位并且 PINMMR87[9]被清零、端子 J2被选择。 如果 PINMMR87[8]被清零并且 PINMMR87[9]被置位、端子 R3被选择。
如果 PINMMR87[8]和 PINMMR87[9]都被置位或清零、默认功能(J2)将被选为 GIOB[6]输入。