This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CC3100:无法打开 Wifi 连接。 在 SimpleLinkSpawnTask 上卡住

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1012021/tm4c1294ncpdt-cc3100-unable-to-open-wifi-connection-getting-stuck-at-simplelinkspawntask

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

我一直在尝试使用 Tiva C Launchpad 和 CC3100 Booster Pack 将 Wifi 功能整合到基于 TI RTOS 的嵌入式系统项目中。

首先、我只需在 CCS 中从 Resource Explorer 中测试 TCPecho 项目、然后修改该项目、使其充当收发器。

现在、当我尝试通过将我的收发器实现中的头文件和源文件包含到我的嵌入式系统项目中来合并这两个项目时、我遇到了一个错误、系统无法打开 WiFi 连接(Wifi _打开(...))。 在调试系统时、我注意到在创建 SimpleLinkSpawnTask 时执行会卡住。 我还尝试将.cfg 文件中的任务的堆栈大小更新为2048 (需要锯动任务)。 我无法弄清为什么会发生这种情况。

如果对此有任何见解,将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam、您好!  

    CC3100器 件与 TI Resource Explorer 中提供的 CC32xx SDK 或 Wi-Fi 插件不兼容。  这些 SDK 仅适用于 CC3x20和 CC3x3x 器件。 某些主机驱动程序 API 可能类似、但这些演示将不适用于 CC3100。   上次为 Tiva C 器件发布的 TI-RTOS 版本也不同(此处)。

    您应该使用 CC3100 SDK (在此处下载)。 有一个收发器模式示例和其他 TI-RTOS 演示。

    此致、

    Sarah