主题中讨论的其他器件:CC3100
您好!
我一直在尝试使用 Tiva C Launchpad 和 CC3100 Booster Pack 将 Wifi 功能整合到基于 TI RTOS 的嵌入式系统项目中。
首先、我只需在 CCS 中从 Resource Explorer 中测试 TCPecho 项目、然后修改该项目、使其充当收发器。
现在、当我尝试通过将我的收发器实现中的头文件和源文件包含到我的嵌入式系统项目中来合并这两个项目时、我遇到了一个错误、系统无法打开 WiFi 连接(Wifi _打开(...))。 在调试系统时、我注意到在创建 SimpleLinkSpawnTask 时执行会卡住。 我还尝试将.cfg 文件中的任务的堆栈大小更新为2048 (需要锯动任务)。 我无法弄清为什么会发生这种情况。
如果对此有任何见解,将不胜感激。
谢谢你。