This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG:PSoC 所需的等效/备用微控制器 MPN:CY8C26443-24PI

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1011839/reg-equivalent-alternate-microcontroller-required-for-psoc-mpn-cy8c26443-24pi

您好!

对于新设计、我们正在寻找需要与 PSoC MPN 相接近/替代的微控制器:CY8C26443-24PI。 在现有设计中、我们使用了此 PSoC、它已停产、市场上没有更多支持。 因此、我们计划将此设计迁移到基于微控制器的方法、而不是 PSoC。 请向我们推荐可替代此 PSoC 的合适微控制器器器件。 目前、在现有设计中、我们使用2个模拟 I/P、4个模拟 O/P 和8个 IO。 现在可用的12个模拟 PSoC 模块配置为12位增量 ADC 和8位开关电容器 DAC。 请向我们推荐能够执行上述操作的微控制器。

注:随附的方框图可让您更好地理解


此致、
Karthick V