您好!
对于新设计、我们正在寻找需要与 PSoC MPN 相接近/替代的微控制器:CY8C26443-24PI。 在现有设计中、我们使用了此 PSoC、它已停产、市场上没有更多支持。 因此、我们计划将此设计迁移到基于微控制器的方法、而不是 PSoC。 请向我们推荐可替代此 PSoC 的合适微控制器器器件。 目前、在现有设计中、我们使用2个模拟 I/P、4个模拟 O/P 和8个 IO。 现在可用的12个模拟 PSoC 模块配置为12位增量 ADC 和8位开关电容器 DAC。 请向我们推荐能够执行上述操作的微控制器。
注:随附的方框图可让您更好地理解
此致、
Karthick V