请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我查看了这些文件、试图找到与 MSP432通信的正确.dll 文件。 我能够找到 MSP430.dll 和 FlashMSP432.dll 文件、但我不确定这是我要找的。 如果我有正确的文件或在哪里找到它、任何信息都很好! 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我查看了这些文件、试图找到与 MSP432通信的正确.dll 文件。 我能够找到 MSP430.dll 和 FlashMSP432.dll 文件、但我不确定这是我要找的。 如果我有正确的文件或在哪里找到它、任何信息都很好! 谢谢