This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:查找.dll 文件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009564/msp432e401y-finding-the-dll-file

器件型号:MSP432E401Y

我查看了这些文件、试图找到与 MSP432通信的正确.dll 文件。 我能够找到 MSP430.dll 和 FlashMSP432.dll 文件、但我不确定这是我要找的。 如果我有正确的文件或在哪里找到它、任何信息都很好! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    dll 文件通常与应用程序的可执行文件位于同一目录中,或者位于计算机系统的默认 DLL 文件夹中。

    此致、

    现金 Hao