This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HET1 PWM 电压电平低于 GIO 模式

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1009362/tms570ls1224-het1-pwm-voltage-level-lower-than-gio-mode

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我使用 HET1引脚作为 GIO、并使用来自每个 HET1引脚的3.3V 输出。

现在、我使用 HalCoGen 为 PWM 设置这些 HET 引脚。

我像设置 TI YouTube 视频(https://training.ti.com/kr/hercules-how-tutorial-pwm-generation-using-hercules-launchpad)一样设置 HalCoGen

如果我用示波器探测信号、则占空比工作正常、但电压电平已更改为大约1.3V。

我查阅了技术参考手册或数据表、但找不到任何有关 PWM 模式电压电平的数据。

GIO 和 PWM 模式之间的信号是否有差异? (即电压或电流限制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    NHET 引脚输出为高电平(VCCIO)或低电平(0)。 输出电流为2mA。 这个 NHET 引脚上是否有一个带有下拉电阻器的外部电路? 当 HNET1引脚用作 GIO 时、当 GIO DOUT 为高电平时(1)的电压电平是多少?