This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:使用 MSP-EXP432E401Y 进行调试时出现错误-615

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006139/msp-exp432e401y-error--615-when-debugging-with-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

我正在使用 MSP-EXP432E401Y。
从 CCS 进行调试时、我无法再从 CCS 连接到目标。
从 CCS 下载程序时会显示以下消息。

>连接到目标时出错:
>(错误-615 @ 0x0)
>目标未能看到格式正确的 SWD 报头。 。
>与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
> TCLK 设置、然后再试一次。
>(仿真包9.3.0.00042)

我检查了跳线和连接方法、但似乎没有问题。
我通过 USB 将 CCS 连接到出厂设置 MSP-EXP432E401Y 进行调试。

PC0至 PC3不用于正在调试的程序中。