This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 MSP-EXP432E401Y。
从 CCS 进行调试时、我无法再从 CCS 连接到目标。
从 CCS 下载程序时会显示以下消息。
>连接到目标时出错:
>(错误-615 @ 0x0)
>目标未能看到格式正确的 SWD 报头。 。
>与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
> TCLK 设置、然后再试一次。
>(仿真包9.3.0.00042)
我检查了跳线和连接方法、但似乎没有问题。
我通过 USB 将 CCS 连接到出厂设置 MSP-EXP432E401Y 进行调试。
PC0至 PC3不用于正在调试的程序中。
我检查了电源的跳线、但它与出厂时(5V-XDS)相同。
此问题与下面的问题类似。
(+) MSP-EXP432E401Y:如何处理"Error-615"-其他微控制器论坛-其他微控制器- TI E2E 支持论坛
在此问题之前和之后、我没有更改跳线设置或外部设备连接。
我的程序充当 USB 主机、通过 USB 为其他设备供电并驱动它们。