主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D
尝试使用 UNIFLASH 和调试仿真器对闪存进行编程、然后让 CPU1运行代码。
在 Program>C28xx_CPU1下、我已选中"Run Actions > Run Target After Program Load/Flash Operation"
未设置重置操作。
我成功选择并"加载映像"、但目标未运行。
此功能是否应在编程后启动 CPU1目标?
如果没有、是否有任何关于如何使用 UNIFLASH 启动 CPU1目标的建议?
谢谢。
目标运行的其他观察结果:
1.从计算机上断开的调试仿真器 USB 将关闭隔离式 FTDI 芯片、然后当它再次插入时、FTDI 芯片通电、目标开始运行。
2.循环通电到整个板也会启动目标。
=================== 详细信息=========================================
UNIFILASH 版本:6.3.0.3193
基于使用 TMS320F28388D 的 MCU063A 设计的电路板、运行频率@ 200MHz、XTAL 为20MHz
开关位置:
S1:A 位置1 =打开、JTAG 被启用
S1:A 位置2 =关闭、禁用 ISO UART
S2 =模式3、GPIO-84/72 = 1/1 =闪存/USB 引导模式
J1:使用 XDS100v2 USB 调试探针连接到计算机的 USB 仿真