This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:程序加载/闪存操作后 TMS320F28388D 运行目标不起作用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1007634/uniflash-tms320f28388d-run-target-after-program-load-flash-operation-did-not-work

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

尝试使用 UNIFLASH 和调试仿真器对闪存进行编程、然后让 CPU1运行代码。   

在 Program>C28xx_CPU1下、我已选中"Run Actions > Run Target After Program Load/Flash Operation"

未设置重置操作。

我成功选择并"加载映像"、但目标未运行。

此功能是否应在编程后启动 CPU1目标?   

如果没有、是否有任何关于如何使用 UNIFLASH 启动 CPU1目标的建议?

谢谢。

目标运行的其他观察结果:

1.从计算机上断开的调试仿真器 USB 将关闭隔离式 FTDI 芯片、然后当它再次插入时、FTDI 芯片通电、目标开始运行。

2.循环通电到整个板也会启动目标。

=================== 详细信息=========================================

UNIFILASH 版本:6.3.0.3193

基于使用 TMS320F28388D 的 MCU063A 设计的电路板、运行频率@ 200MHz、XTAL 为20MHz

开关位置:

S1:A 位置1 =打开、JTAG 被启用

S1:A 位置2 =关闭、禁用 ISO UART

S2 =模式3、GPIO-84/72 = 1/1 =闪存/USB 引导模式

J1:使用 XDS100v2 USB 调试探针连接到计算机的 USB 仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huey Duong、

    在 Uniflash 中、保持内核连接(单击右上角的内核名称并启用"运行后保持连接")、然后执行 加载操作。  请尝试这是否有助于解决此问题、并告知我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、我已经尝试过您的建议、但结果是一样的。  编程后、代码未在 CPU1上运行。  尽管工具上的状态显示 C28xx_CPU1 Running Free

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huey Duong、

    感谢您的尝试。

    我将与我们的团队进行讨论、并与您联系。

    此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huey、

    我在 UniFlash 6.3.0安装中尝试了此功能。 我相信我可以使用 F28388D controlCARD 重现此问题。 我的 F28069似乎没有出现、因此它看起来特定于某些器件。 我们正在调查、我将随时向您发布任何更新

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提交了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10393

    谢谢

    Ki