Other Parts Discussed in Thread: TLK110
主题中讨论的其他器件:TLK110
大家好、
在100BASE-TX 合规性测试中、相对于上升时间/下降时间3ns-5ns 的标准、上升时间通过且下降时间(+ ve)在2.96ns 时失败。
该电路参考"图20-13. 以太网插孔的接口"、使用电感为350uH 的 RJ45集成脉冲变压器。
请参阅随附的 PDF 文件。
您能给我一些关于如何通过设置寄存器或更改组件常量进行调整的建议吗?
此致、
Toshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLK110
大家好、
在100BASE-TX 合规性测试中、相对于上升时间/下降时间3ns-5ns 的标准、上升时间通过且下降时间(+ ve)在2.96ns 时失败。
该电路参考"图20-13. 以太网插孔的接口"、使用电感为350uH 的 RJ45集成脉冲变压器。
请参阅随附的 PDF 文件。
您能给我一些关于如何通过设置寄存器或更改组件常量进行调整的建议吗?
此致、
Toshi
您好!
II 只能告诉您 TM4C129 MCU 通过 了 UNH 合规性测试。 有关更多详细信息、请参阅以下帖子。
下面的帖子显示了一些用于测试 TLK110 PHY 以进行合规性测试的寄存器设置的详细信息。 TM4C129 MCU 内的 PHY 与 TLK110相同。