This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:100Base-TX 合规性测试

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1006045/tm4c1294ncpdt-100base-tx-compliance-test

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TLK110

大家好、  

在100BASE-TX 合规性测试中、相对于上升时间/下降时间3ns-5ns 的标准、上升时间通过且下降时间(+ ve)在2.96ns 时失败。
该电路参考"图20-13. 以太网插孔的接口"、使用电感为350uH 的 RJ45集成脉冲变压器。
请参阅随附的 PDF 文件。

e2e.ti.com/.../203211.PDF

您能给我一些关于如何通过设置寄存器或更改组件常量进行调整的建议吗?

此致、
Toshi