This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM263x ADC 校准问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136134/am2634-q1-am263x-adc-calibration-question

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家:

   我对如何执行 ADC 校准有疑问。 在 TRM 中、它仍然描述了使用 C2K API 的过程。  在 AM263x 的 MCU+ SDK 中找不到这些 API

问题1:校准信息存储在何处? 它的结构是什么?

问题2:执行 ADC 校准的步骤是什么?  

问题3:我们将来是否会在 SDK 中支持校准?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    在 C2000中、ADC 的修整设置(位)存储在 OTP 位置(例如 F2838x 中的0x70128)、C2000Ware 提供的驱动程序功能(例如 ADC_setINLTRIM、ADC_setOFFSETTRIM)从 OTP 位置读取修整位并写入 ADC 修整寄存器

    在 AM263x 中、此步骤(将修整位复制到 ADC 修整寄存器)由硬件在上电序列期间执行。
    因此、在 AM263x MCU SDK 中、我们不需要/支持上述校准函数将修整位复制到 ADC 修整寄存器

    问题1:校准信息存储在何处? 它的结构是什么?

    校准信息存储在 TOP_CTRL 寄存器中、并在加电期间复制到 ADC 寄存器 ADCINLTRIM1-6 (偏移量0xE0-0xF4)

    问题3:我们将来是否会在 SDK 中支持校准?

    AM263x 不需要上述校准功能、因此不打算在 SDK 中提供支持

    问题2:执行 ADC 校准的步骤是什么?  

    我将返回到这个-具体来说、是使用 CAL0、CAL1引脚进行校准

    谢谢

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjeev、

       感谢您的回复、但还有更多问题?

    问题1:校准信息存储在何处? 它的结构是什么?

    根据响应、校准信息存储在 TOP_CTRL 寄存器中?  寄存器能否存储永久数据? 修整信息应存储在 EEPROM/FLASH 或其他地方、以便硬件或 RBL 可以在加电期间加载它。  我仍然不知道 AM263x 如何存储每个芯片的修整信息。  请提供更多信息吗?

     许多部分仍在使用 C2K 描述并误导客户。  我们何时可以向客户发布修订版 TRM?

    此致

    Andre  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    ADC 上的 CAL 引脚更多地用于 ADC 的系统级校准/鉴定。 用户可以向 CAL 通道提供"已知"值、并在运行期间验证 ADC、这应通过代码而不是硬件本身来完成。 例如、假设为这些 ADC 提供了100mV 和3V 电压、并从5个 ADC 中记录。 根据这些值、可校准完整信号路径增益/偏移(包括外部放大器/缓冲器/滤波器)。 上电时加载修整默认值、无需干预。

    谢谢、

    Madhava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德哈瓦

        感谢您的答复、但我有疑问。 由于 Draft 仍使用 C2K 来描述 ADC 功能、 我想 AM263x ADC 将使用与 C2K 相同的修整过程。 在向客户交付 C2K 芯片之前、我们将在工厂对 ADC 进行修整、并将该修整数据存储到片上 OTP 中。 此修整数据基于每个芯片。  

    Q1: 每个 AM263x 芯片是否在工厂执行相同的修整流程?

    Q2:如果我们逐片修整 ADC、因为该修整数据需要永久存储、它存储在哪里?

    或者、我们不会在工厂执行每块芯片的修整流程?

    此致

    Andre   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andre

    从硬件团队收集的信息中、

    “CAL 通道的用途更多用于 ADC 的系统级校准/鉴定。 在该字段中,客户可以向其中一个 CAL 通道提供‘已知’值,并在运行时验证 ADC。 它们还可以使用此功能校准整个通道增益/偏移等。 该校准在 C2K 包装程序之外、现在和预计将在客户软件中完成。 例如、它们可以提供100mV 的 cal0和3V 的 CAL1输入、并在运行时记录所有5个 ADC 输出。 基于此输出,他们可以校准整个信号路径的增益/偏移(包括外部驱动放大器/缓冲器/滤波器以及 ADC 的基准电压)。”

    关于 ADC 调整寄存器、正如专家们已经提到的:

    “我们目前对相同或不同的 ADC 不做任何调整。 基于芯片测量的 ADC 规格性能提供的默认未修整部件”

     我们已采取措施修改 TRM 中的 ADC 校准数据。 将提交错误以采取措施。 –供您参考的错误 ID - SITARAAPPS-2632

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRI、

       发布于2022/10/07的更新的 TRM 仍使用错误的说明。 我是否可以知道修复 TRM 的目标日期?