主题中讨论的其他器件: TM4C123、 EK-TM4C123GXL、 ENERGIA
我想使用 GSM900A 在 CCS 中为 tm4c123GH6PM 实现 MQTT 协议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 GSM900A 在 CCS 中为 tm4c123GH6PM 实现 MQTT 协议。
您好!
首先、TM4C123没有内置以太网模块。 如果 GSM900A 内置了 TCP/IP 协议栈、则您应该能够通过串行接口与 GSM900A 通信。 对于串行接口、您可以找到示例、
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\UART_echo //这是一个用于 UART 演示的完整 CCS 工程
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\UART // UART 有两个示例 c 文件
本文也应该有所帮助。
您好!
这款 GSM900A 是由谁制造的? 我建议您联系此模块的供应商以获得有关 MQTT 的支持。 我甚至不确定您是否在谈论 SIM900A 或 GSM900A、因为我甚至无法通过 Google 搜索找到任何与 GSM900A 相关的内容。 如果您的问题是有关如何使用 MCU 的 UART 模块、请返回我们的地址。 如果问题是关于外部组件(例如 GSM900A)请联系相应的供应商获取支持、因为我们对此一无所知。
Saraswati
我看到您在这里开始了一个新的主题:
您是否解决了上述问题?