This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:tm4c 中的 MQTT

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998131/tm4c123gh6pm-mqtt-in-tm4c

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123EK-TM4C123GXLENERGIA

我想使用 GSM900A 在 CCS 中为 tm4c123GH6PM 实现 MQTT 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、TM4C123没有内置以太网模块。 如果 GSM900A 内置了 TCP/IP 协议栈、则您应该能够通过串行接口与 GSM900A 通信。 对于串行接口、您可以找到示例、  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\UART_echo //这是一个用于 UART 演示的完整 CCS 工程

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\UART // UART 有两个示例 c 文件

    本文也应该有所帮助。  

    https://www.instructables.com/GSM-SIM900A-With-Arduino/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Charlws

    我已经使用900a 在 CCS 中发送了 UART 通信文本消息、我只在 MQTT 协议中遇到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这款 GSM900A 是由谁制造的? 我建议您联系此模块的供应商以获得有关 MQTT 的支持。 我甚至不确定您是否在谈论 SIM900A 或 GSM900A、因为我甚至无法通过 Google 搜索找到任何与 GSM900A 相关的内容。 如果您的问题是有关如何使用 MCU 的 UART 模块、请返回我们的地址。 如果问题是关于外部组件(例如 GSM900A)请联系相应的供应商获取支持、因为我们对此一无所知。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以 使用 AT 命令使用 tm4c 和 SIM900A 发送文本消息。

    此外、我在 Energia 中使用 TM4C 和 SIM900A 完成了 MQTT、但我在 CCS (code composer studio)中只遇到了问题。

    在 Energia 中有 MQTT 实验室、但 CCS 中不提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以将 Energia 导入 CCS。 在 CCS->File->Import 中、您将找到以下导入选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试此操作、但无法合并 egergia 文件。 一些后续错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 CCS 确切版本是什么? 以及哪个版本的 Energia? 基于路径、它看起来像版本15? 如果是、这是一个相当旧的版本、我建议使用较新的版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS v 9和 Energia-1.8.7E21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saraswati

    我看到您在这里开始了一个新的主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1004255/energia-import-energia-in-ccs

    您是否解决了上述问题?