This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:测量速度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004475/tm4c123gh6pm-measuring-speed

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

我有一位客户对 TM4C123GH6PM 有疑问。 请参阅下面的客户查询。

客户想要将 MPU (磁性拾取)传感器连接到 TM4C123GH6PM 微控制器、他将使用 QEI 并想要测量速度、他是否需要 IDX 引脚?

他是否还需要一个接口电路或微控制器来测量速度、而无需任何额外电路

我希望您能帮助我们解决他的问题。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485275" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1004475/tm4c123gh6pm-measuring-speed "]客户想要将 MPU (磁性拾取)传感器连接到 TM4C123GH6PM 微控制器、他将使用 QEI 并想要测量速度、他是否需要 IDX 引脚?

    否、如果 RESTMODE 清零、则不需要 IDX。  

    当 RESMODE 清零时、位置计数器的范围限制为[0:M]、其中 M 为
    可编程最大值。 在此模式下、位置计数器将忽略索引脉冲。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/1004475/tm4c123gh6pm-measuring-speed "]

    他是否还需要一个接口电路或微控制器来测量速度、而无需任何额外电路

    [/报价]

    您可以使用 TM4C123直接与旋转编码器连接。