Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件: TM4C123
您好!
我有一位客户对 TM4C123GH6PM 有疑问。 请参阅下面的客户查询。
客户想要将 MPU (磁性拾取)传感器连接到 TM4C123GH6PM 微控制器、他将使用 QEI 并想要测量速度、他是否需要 IDX 引脚?
他是否还需要一个接口电路或微控制器来测量速度、而无需任何额外电路
我希望您能帮助我们解决他的问题。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent