请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 您好!
我正在使用 TM4C1294NCPDT、我想在运行时在休眠模块(外部 RTC 和内部低频振荡器)的不同时钟源之间切换。 但是、我发现的唯一方法是强制休眠模块复位(通过移除电源和 VBAT)。 是否可以在不重新置位休眠模块的情况下更改时钟源、或者是否可以通过软件复位休眠模块?
提前感谢您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TM4C1294NCPDT、我想在运行时在休眠模块(外部 RTC 和内部低频振荡器)的不同时钟源之间切换。 但是、我发现的唯一方法是强制休眠模块复位(通过移除电源和 VBAT)。 是否可以在不重新置位休眠模块的情况下更改时钟源、或者是否可以通过软件复位休眠模块?
提前感谢您
您好!
请参阅 Amit 回答的此帖子、即如果启用 RTC、休眠模块只能通过移除 VDD 和 VBAT 进行复位。