This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FlexRay 示例代码

Guru**** 2595925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1001746/tms570ls3137-flexray-example-code

器件型号:TMS570LS3137

我们正在使用 tms570ls3137 launchpad、我们在演示板上运行示例代码、但代码在 while ((Fray_Pst->SIR_UN.SIR_UL & 0x4)= 0x0)停止;  //等待 CYC 中断标志、这是什么原因?

我们已将  TJA1080A 用作 FlexRay 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、昆雄、

    通信无法启动。 FlexRay Nextwork 上有多少个节点?  

    请注意、FlexRay 网络或群集启动需要两个无故障冷启动节点。 每个启动帧都必须是同步帧、因此所有冷启动节点都是同步节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    FlexRay 网络上有2个节点、您是否有在2个节点之间进行通信的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且在  CONFIG_INDIFY_NODE 函数中配置了 COLDSTART

    Fr_ControllerInit(Fray_PST);
    	// Initialize Interrupts
    	Fray_PST->EIR_UN.EIR_UL       = 0xFFFFFFFF; // Clear Error Int.
    	Fray_PST->SIR_UN.SIR_UL       = 0xFFFFFFFF; // Clear Status Int.
    	Fray_PST->SILS_UN.SILS_UL     = 0x00000000; // all Status Int. to eray_int0
    	Fray_PST->SIER_UN.SIER_UL     = 0xFFFFFFFF; // Disable all Status Int.
    	Fray_PST->SIES_UN.SIES_UL     = 0x00000004; // Enable CYCSE Int.
    	Fray_PST->ILE_UN.ILE_UL       = 0x00000002; // enable eray_int1
    
    	Fr_AllowColdStart(Fray_PST);
    }
    	

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为您为 FlexRay 问题打开了新的主题、我将关闭这个主题。