Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, BOOSTXL-EDUMKII, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: CC3100BOOST、 BOOSTXL-EDUMKII、 SysConfig
您好!
我目前正在为高中学生创建物联网/微电子课程。
因此、我考虑使用 CC3100BOOST (用于某种形式的 Wifi 连接)和教育版 BoosterPack MKII (用于各种可用传感器)以及 MSP432P401R MCU。 我已经使用 BoosterPack Checker 工具检查了两个 Booster Pack 的兼容性(结果见下文)。
此时、订购不同的 Booster Pack 对我来说是一个后勤问题、因此我想查看是否有任何可能的解决办法。
1.如果我不使用教育版 Booster Pack 上的一些冲突引脚(即使用按钮2而不是按钮1)、我是否仍然能够使用这些 Booster Pack。 CC100BOOST 上的 HIB 引脚与游戏手柄选择功能冲突、这意味着按下游戏手柄会将 wifi 模块发送到引导加载程序状态吗?
2.是否可以利用 MSP 上未使用的引脚(即将按钮1从冲突的引脚33路由到未使用的引脚27)?
感谢您的任何帮助!