This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:堆叠不兼容的 Booster Pack

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, BOOSTXL-EDUMKII, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1000498/msp432p401r-stacking-incompatible-booster-packs

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: CC3100BOOSTBOOSTXL-EDUMKIISysConfig

您好!

我目前正在为高中学生创建物联网/微电子课程。

因此、我考虑使用 CC3100BOOST (用于某种形式的 Wifi 连接)和教育版 BoosterPack MKII (用于各种可用传感器)以及 MSP432P401R MCU。 我已经使用 BoosterPack Checker 工具检查了两个 Booster Pack 的兼容性(结果见下文)。  

此时、订购不同的 Booster Pack 对我来说是一个后勤问题、因此我想查看是否有任何可能的解决办法。

1.如果我不使用教育版 Booster Pack 上的一些冲突引脚(即使用按钮2而不是按钮1)、我是否仍然能够使用这些 Booster Pack。 CC100BOOST 上的 HIB 引脚与游戏手柄选择功能冲突、这意味着按下游戏手柄会将 wifi 模块发送到引导加载程序状态吗?

2.是否可以利用 MSP 上未使用的引脚(即将按钮1从冲突的引脚33路由到未使用的引脚27)?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    是的、当与 BOOSTXL-EDUMKII 配合使用时、CC3100BOOST 确实存在一些轻微的引脚冲突。   

    1.是的

    2. 我不确定是否有方法使用 SysConfig 进行一些调整,但可能不是解决软件中的引脚冲突的好方法,因为这些冲突是 BoosterPack 与 MSP 之间的冲突。