Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
经过许多小时的变通办法后,为了安装此代码,插入设备后,dev.ti.com 页面将显示此信息。
e2e.ti.com/.../my_5F00_ticld.loge2e.ti.com/.../2235.my.log
注册表具有标准用户的正确密钥。
ticloudagent.bat 文件存在。
日志记录已打开。
日志已附加。
有线索吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
经过许多小时的变通办法后,为了安装此代码,插入设备后,dev.ti.com 页面将显示此信息。
e2e.ti.com/.../my_5F00_ticld.loge2e.ti.com/.../2235.my.log
注册表具有标准用户的正确密钥。
ticloudagent.bat 文件存在。
日志记录已打开。
日志已附加。
有线索吗?
您好 Scott、
很遗憾听到您花了这么多时间来解决 TI Cloud Agent 问题...
遗憾的是、dev.ti.com 目前不支持我们的 TM4C LaunchPad -我们用于 TM4C 的软件平台不是为这一最新系统构建的、我们仍然需要解决集成问题。
如果您想使用 dev.ti.com、那么您可以单击"Browse examples"选项并找到 TivaWare 示例、如下所示:

但是... 如果可能、我建议现在不要使用 dev.ti.com、因为我们有一个较新的 TivaWare、2.2.0.295、它现在还不在那里、您可以从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 网站上获得它
2.2.0中有更多 EK-TM4C123GXL 示例。
那么、我知道您是如何走这条路的、是否有任何 EK-TM4C123GXL 站点建议从 dev.ti.com 开始? 还是仅仅因为这是您与其他 TI LaunchPad 的常用流程? 我们计划在今年的某个时候改进这种整合。
感谢 Ralph 的回复、
我很确定评估套件包装盒中随附的快速入门指南会将我定向到 dev.ti.com (或者至少是该工作表上引用的链接之一)。
好消息是、我确实找到了 EK-TM4C123GXL 的2.2.0版本、但很惊讶地发现之前版本中的 FreeRTOS 示例已从2.2.0中删除。 您知道原因吗? 我正在寻找 FreeRTOS 端口和示例。
如前 所述 、似乎缺少有关 Tiva C 系列和 FreeRTOS 的信息。 在开始项目之前、我只想确保没有合理的理由。
谢谢、
您好 Scott、
当我们发布2.2.0.295时、我们希望清理我们的示例项目、重点关注我们可以支持的项目。 由于我们没有 FreeRTOS 知识、只有 TI-RTOS 知识、我们无法为 FreeRTOS 提供支持问题、而 TivaWare 中无法提供 E2E 支持的 FreeRTOS 示例让我们感觉不是很好的客户体验。 也就是说、很多客户确实使用 FreeRTOS、如果您有兴趣、这是一个很好的选择。 FreeRTOS 文件仍随2.2.0一起提供、这只是我们删除的 LaunchPad 示例项目。
对于 FreeRTOS 示例、我想说您可以从 TI REX 上的2.1.4获取该示例。
我建议从这个开始、并在需要时将其移植到2.2.0、这应该很简单。