This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:dev.ti.com 不能识别 tm4c123g Launchpad

Guru**** 2251430 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998400/tm4c123gh6pm-dev-ti-com-doesn-t-recognize-tm4c123g-launchpad

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

经过许多小时的变通办法后,为了安装此代码,插入设备后,dev.ti.com 页面将显示此信息。

 e2e.ti.com/.../my_5F00_ticld.loge2e.ti.com/.../2235.my.log

注册表具有标准用户的正确密钥。

ticloudagent.bat 文件存在。

日志记录已打开。

日志已附加。

有线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    很遗憾听到您花了这么多时间来解决 TI Cloud Agent 问题...

    遗憾的是、dev.ti.com 目前不支持我们的 TM4C LaunchPad -我们用于 TM4C 的软件平台不是为这一最新系统构建的、我们仍然需要解决集成问题。

    如果您想使用 dev.ti.com、那么您可以单击"Browse examples"选项并找到 TivaWare 示例、如下所示:

    但是... 如果可能、我建议现在不要使用 dev.ti.com、因为我们有一个较新的 TivaWare、2.2.0.295、它现在还不在那里、您可以从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 网站上获得它

    2.2.0中有更多 EK-TM4C123GXL 示例。

    那么、我知道您是如何走这条路的、是否有任何 EK-TM4C123GXL 站点建议从 dev.ti.com 开始? 还是仅仅因为这是您与其他 TI LaunchPad 的常用流程? 我们计划在今年的某个时候改进这种整合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的回复、

    我很确定评估套件包装盒中随附的快速入门指南会将我定向到 dev.ti.com (或者至少是该工作表上引用的链接之一)。  

    好消息是、我确实找到了 EK-TM4C123GXL 的2.2.0版本、但很惊讶地发现之前版本中的 FreeRTOS 示例已从2.2.0中删除。 您知道原因吗? 我正在寻找 FreeRTOS 端口和示例。

    如前 所述 、似乎缺少有关 Tiva C 系列和 FreeRTOS 的信息。 在开始项目之前、我只想确保没有合理的理由。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    当我们发布2.2.0.295时、我们希望清理我们的示例项目、重点关注我们可以支持的项目。 由于我们没有 FreeRTOS 知识、只有 TI-RTOS 知识、我们无法为 FreeRTOS 提供支持问题、而 TivaWare 中无法提供 E2E 支持的 FreeRTOS 示例让我们感觉不是很好的客户体验。 也就是说、很多客户确实使用 FreeRTOS、如果您有兴趣、这是一个很好的选择。  FreeRTOS 文件仍随2.2.0一起提供、这只是我们删除的 LaunchPad 示例项目。  

    对于 FreeRTOS 示例、我想说您可以从 TI REX 上的2.1.4获取该示例。

    我建议从这个开始、并在需要时将其移植到2.2.0、这应该很简单。