This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HALCoGen 不提供启用 RTP 驱动程序代码生成的功能

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998187/tms570lc4357-halcogen-does-not-provide-the-ability-to-enable-rtp-driver-c-code-generation

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137

HALCoGen 04.07.01不提供用于为 TMS570C4357启用 RTP 驱动程序的节拍功能。 RTP 函数在通用方框图中也呈灰色显示。

但是、用户指南包含所有必需的驱动程序地址、并且可以手动设置寄存器以提供功能。 因此、驾驶员 缺勤是不方便的、而不是禁止该功能。

我对 TMS570LS3137做了类似的练习:勾选框和功能均显示为蓝色。

我假设我没有丢失其他配置设置…

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    HALCOGen 不完全支持灰色模块。 HALCoGen 仅为这些模块生成标头。  HAL 不为 TMS570LC43x 和 RM57x 启用 RTP,但对于 LS31x 和 RM48x,此模块已启用,并生成 rtpInit()。