Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 TMS570LS3137
HALCoGen 04.07.01不提供用于为 TMS570C4357启用 RTP 驱动程序的节拍功能。 RTP 函数在通用方框图中也呈灰色显示。
但是、用户指南包含所有必需的驱动程序地址、并且可以手动设置寄存器以提供功能。 因此、驾驶员 缺勤是不方便的、而不是禁止该功能。
我对 TMS570LS3137做了类似的练习:勾选框和功能均显示为蓝色。
我假设我没有丢失其他配置设置…
谢谢