This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:未使用的引脚配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110318/tms570ls3137-unused-pin-configuration

器件型号:TMS570LS3137

关于 TMS570LS3137微控制器未使用引脚配置的几个问题。

 根据功率降低手册 SPNA173 、所有未使用的 GIO 引脚都应作为输出并被驱动为低电平以减少功耗。

我们有几个未使用的分立器 件、但它们是已处于断电模式的外设的一部分、我是否需要启用外设(从断电模式中移除)并将未使用的引脚配置为 GIO 并设置为低电平?

或者、我可以将未使用的引脚配置为输出并将其驱动为低电平、而无需 启用外设 (从断电模式中移除)。

我认为功耗手册只是谈到未使用的 GIO,没有提到任何其他未使用的微控制器管脚(我们不确定微控制器未使用的管脚) ,因为在我的项目中,我们有一些未使用的微控制器管脚,如 EMIF_NCA、EMIF_NCA 等

EMIF_NRA, EMIF_NCA,不能作为输出并从软件驱动为低电平,那么我们应该如何处理这些信号呢?  或功率降低技术不适用于非 GIO 引脚。

3.某些引脚会进行多路复用 ,如 EMIF_ADDR[]19]/rtp_Nena:即使不使用此引脚,我们也可以在这里选择多路复用功能作为 RTP_Nena,并将 RTP_Nena 设置为 GIO 和输出。

但 RTP 外设处于断电模式。

我们是否需要通过  从断电模式中删除 RTP 来使 EMIF_ADDR[]19]/rtc_Nena 成为输出并驱动为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manzoor、

    我请维克托就这些问题发表意见,因为他是《上诉说明》的作者之一:SPNA173。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我的问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="333024" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110318/tms570ls3137-unused-pin-configuration ]1. 我们有几个未使用的离散 引脚,但它们是已处于断电模式的外设的一部分,我是否需要启用外设(从断电模式中删除)并将未使用的引脚配置为 GIO 并将其设置为低电平?

    如果模块处于 断电模式、则会禁用发送到模块的时钟信号。 您无需启用已处于断电模式的外设。

    [引用 userid="333024" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110318/tms570ls3137-unused-pin-configuration ]EMIF_NRA, EMIF_NCA,不能作为输出并从软件驱动为低电平,因此我们应该如何处理这些信号?  或功率降低技术不适用于非 GIO 引脚。[/quot]

    这两个引脚是输出引脚、默认情况下在内部下拉。 您可以将其保持 NC 状态。

    [引用 userid="333024" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110318/tms570ls3137-unused-pin-configuration "]

    但 RTP 外设处于断电模式。

    我们是否需要通过  从断电模式中删除 RTP 来使 EMIF_ADDR[]19]/rtc_Nena 成为输出并驱动为低电平?

    [/报价]

    否、