Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
关于 TMS570LS3137微控制器未使用引脚配置的几个问题。
根据功率降低手册 SPNA173 、所有未使用的 GIO 引脚都应作为输出并被驱动为低电平以减少功耗。
我们有几个未使用的分立器 件、但它们是已处于断电模式的外设的一部分、我是否需要启用外设(从断电模式中移除)并将未使用的引脚配置为 GIO 并设置为低电平?
或者、我可以将未使用的引脚配置为输出并将其驱动为低电平、而无需 启用外设 (从断电模式中移除)。
我认为功耗手册只是谈到未使用的 GIO,没有提到任何其他未使用的微控制器管脚(我们不确定微控制器未使用的管脚) ,因为在我的项目中,我们有一些未使用的微控制器管脚,如 EMIF_NCA、EMIF_NCA 等
EMIF_NRA, EMIF_NCA,不能作为输出并从软件驱动为低电平,那么我们应该如何处理这些信号呢? 或功率降低技术不适用于非 GIO 引脚。
3.某些引脚会进行多路复用 ,如 EMIF_ADDR[]19]/rtp_Nena:即使不使用此引脚,我们也可以在这里选择多路复用功能作为 RTP_Nena,并将 RTP_Nena 设置为 GIO 和输出。
但 RTP 外设处于断电模式。
我们是否需要通过 从断电模式中删除 RTP 来使 EMIF_ADDR[]19]/rtc_Nena 成为输出并驱动为低电平?