早上好、
我是一名在 Marelli 工作的软件开发人员。
在我的工作中、我开始使用 Code Composer Studio。
当我尝试从软件 Code Composer Studio 中的"Resource Explorer"导入项目示例时、会出现问题。
我附上 错误的屏幕截图。

请帮帮我。
谢谢你。
如果您需要更多信息、我将向您提供。
Alessandro Samorì í a
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、
我是一名在 Marelli 工作的软件开发人员。
在我的工作中、我开始使用 Code Composer Studio。
当我尝试从软件 Code Composer Studio 中的"Resource Explorer"导入项目示例时、会出现问题。
我附上 错误的屏幕截图。

请帮帮我。
谢谢你。
如果您需要更多信息、我将向您提供。
Alessandro Samorì í a
您好 Ki、
我对 SDK 的特定版本不感兴趣、但我想导入 SPI 从器件的示例项目。 从 Resource Explorer 中,我选择了 Software->SimpleLink CC26X2 SDK (2.30.00.34)--> Examples--> Development Tools--> CC26x2R Launchpad --> TI 驱动程序--> spislave->TI-RTOS --> CCS 编译器--> spislave。 现在、我不使用物理板。 下周我将开始使用这种系列(CC26x)的电路板。 无论如何、如果我尝试从 另一个路径(路径属于 CC32xx SDK-5.10.00.02)导入另一个 spislave 示例、我会收到类似 的错误。
谢谢、
A. S.
您能否尝试下面第9.5.1.3节和9.5.1.4节中的故障排除步骤:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer
此外、您使用的是哪个版本的 CCS?
谢谢
Ki
您可以从 TI.com 下载。
对于 CC26x2、请参阅:
https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
您是否尝试了 Resource Explorer 问题的故障排除步骤?
谢谢
Ki
工程师分析了错误、并确定问题是 Resource Explorer 被网络防火墙/代理阻止。 要尝试在 CCS 中设置代理配置、请执行以下操作:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#proxy-configuration
谢谢
Ki
您好!
好的、我明白了、谢谢。
我验证了 ICT 的错误。
现在、当我尝试导入时、它会显示以下错误:
"安装时出错、请在尝试再次导入之前解决- ePERM:不允许操作、lstat 'C:\ti\ccs1030\.tirex-temp\install-download-c2502fce-5b51-4b1a-b31f-9cfb4d29a539\simplelink_cc26x2_sdk_2_00_00_30_00_00_30_00_00_34_00_00_30_00_00_30_000_000_00_000_000_000
您知道如何 解决这个问题吗?
(同时、我将进行手动安装。 我将向您介绍最新信息)
谢谢、
Alessandro S.
我从未见过这个。 这似乎是某种权限问题。 也许尝试暂时禁用 PC 上运行的任何防 vrius/安全软件?
我的 ICT 制定了一些规则来允许从 Resource Explorer 中"导入"方法、该过程尝试下载具有该版本的.zip 文件(Code Composer Studio 从 Resource Explorer 中向我显示的唯一版本)。 但我刚刚看到 路径" C:\ti\ccs1030\.tirex-temp\install-download-c2502fce-5b51-4b1a-b31f-9cfb4d29a539" 为空。 可能是由于您提到的原因(从服务器删除版本)。 我 能够下载的唯一 SDK 文件是您提供给我的链接(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK )中的"simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48.exe"。 可能当我安装.exe 时、我将能够在工作区中导入 SDK? 如果我理解正确、请告诉我。 谢谢你。
Alessandro S.
"SimpleLink CC13x2 SDK"已替换为"SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK"。 不要使用前者、因为它的旧版本现在已经过时(我们实际上应该一直隐藏它)。 这就是为什么该过时封装的最后版本是2.30。 后续版本整合到 "SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK"软件包中。 这是您应该使用的一个。

我想知道.tirex-temp 文件夹在 CCS 安装中是如何的。 它通常应位于根目录 C:\ti 文件夹中。 这是您配置的吗?
[引用 userid="485109" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/996601/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk/3684561 #3684561"]可能在安装.exe 时,我将能够在工作区中导入 SDK?是的、它将安装在 C:\ti (这是所需的默认值)中、然后您可以将其与 CCS 结合使用并从 Resource Explorer 导入工程(如果需要、也可以手动导入)。
谢谢
Ki
您好!
我在 Resource Explorer 上看到了变化。 现在、我可以看到最新版本5.10.00.48。
无论如何 、我都安装了从网站下载的"SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK"软件包。 我将其安装在目录 C:\ti 中。
现在、我要将项目 spisave 导入我的工作区(C:\ti\ccs1030\myworkspace)、并为此、我从 CCS 的"入门"中选择"导入项目"。 我从 已安装的软件包中选择目录:
当我按下"Finish"时、出现错误:
我是否执行了错误的程序?
谢谢、
Alessandro Samorì í a
您好!
我在 CCS 中签入了目录、其中有一个文件:
但是、当我尝试从 CCS 导入它时 、它无法被识别。
但是、我删除了您可以在文件夹顶部看到的文件".project"、并再次尝试了相同的"导入"。 在这一改变之后,它是有效的!!
当我 以错误 的方式导入项目时、可能会生成此文件。 我错误地导入了目录"/spislave"、CCS 给了我一个错误。
在任何情况下、我都理解在工作区中导入工程的好方法:
-从 TI 网站下载 SDK
-安装它
-通过选择包含.projectspec 文件的文件夹导入工程
感谢您的支持