This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996601/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

早上好、

我是一名在 Marelli 工作的软件开发人员。

在我的工作中、我开始使用 Code Composer Studio。

当我尝试从软件 Code Composer Studio 中的"Resource Explorer"导入项目示例时、会出现问题。  

我附上 错误的屏幕截图。

请帮帮我。  

谢谢你。

如果您需要更多信息、我将向您提供。

Alessandro Samorì í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下载该版本的 SDK 时也遇到问题。 我们正在调查。

    注意:该版本的 SDK 非常旧。 您是否有任何特殊原因需要访问此类旧版本? 您是否正在使用需要该旧版本的器件版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、SDK 的旧2.30版本是故意从服务器中删除的。 Resource Explorer 应该一直隐藏这些旧版本。 它们可能会被删除、因为它们已过时、不再受支持、

    我的问题仍然是、您对该旧版本感兴趣。 您为什么对此感兴趣?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我对 SDK 的特定版本不感兴趣、但我想导入 SPI 从器件的示例项目。 从 Resource Explorer 中,我选择了 Software->SimpleLink CC26X2 SDK (2.30.00.34)--> Examples--> Development Tools--> CC26x2R Launchpad --> TI 驱动程序--> spislave->TI-RTOS --> CCS 编译器--> spislave。 现在、我不使用物理板。 下周我将开始使用这种系列(CC26x)的电路板。 无论如何、如果我尝试从 另一个路径(路径属于 CC32xx SDK-5.10.00.02)导入另一个 spislave 示例、我会收到类似 的错误。

    我将按照从该链接 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#importing-projects 导入项目的说明进行操作 

    谢谢、

    A. S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试下面第9.5.1.3节和9.5.1.4节中的故障排除步骤:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

    此外、您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、您可以尝试手动下载 SDK 并自行安装的权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我使用10.3.0版本。

    如何手动下载 SDK? 我是否必须从 Code Composer Studio 中执行此操作?

    A.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 TI.com 下载。

    对于 CC26x2、请参阅:  

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

    您是否尝试了 Resource Explorer 问题的故障排除步骤?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试删除工作区文件夹中的文件夹.metadata (第9.4.3段)。 但是、在重新启动 code composer studio 后、它会给我提供相同的错误。 我从您的链接下载了 SDK。 谢谢。 请给我一两天时间、以便按照公司的安全策略安装 SDK。

    非常感谢您、

    亚历山德罗。 S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师分析了错误、并确定问题是 Resource Explorer 被网络防火墙/代理阻止。 要尝试在 CCS 中设置代理配置、请执行以下操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#proxy-configuration

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了、谢谢。

    我验证了 ICT 的错误。

    现在、当我尝试导入时、它会显示以下错误:

    "安装时出错、请在尝试再次导入之前解决- ePERM:不允许操作、lstat 'C:\ti\ccs1030\.tirex-temp\install-download-c2502fce-5b51-4b1a-b31f-9cfb4d29a539\simplelink_cc26x2_sdk_2_00_00_30_00_00_30_00_00_34_00_00_30_00_00_30_000_000_00_000_000_000

    您知道如何 解决这个问题吗?

    (同时、我将进行手动安装。 我将向您介绍最新信息)

    谢谢、

    Alessandro S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否还可以询问从后端连接的 URL ("导入"过程使用的 URL)? 谢谢

    Alessandro S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485109" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/996601/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk/3684195 #3684195"]:安装时出错,请在尝试再次导入之前解决- EPERM:不允许操作,lstat 'C:\ti\ccs1030\.tirex-temp\install-download-c2502fce-5b51-4b1a-b31/2_cc30_bski_b32_cc32_win_b_b32_cc32_ski_b_b_b_b394b_b_b_b_cc30_exp_sceoverview_cc32_cc32_b_cc32_b_cc32_b_b_

    我从未见过这个。 这似乎是某种权限问题。 也许尝试暂时禁用 PC 上运行的任何防 vrius/安全软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才意识到错误消息是针对旧的2.30版 SDK。 该版本不受支持、实际上已从服务器中删除。 尝试下载/安装时出现404错误。 我不确定您如何下载一些 zip 文件。 您是否能够从 Resource Explorer 下载/安装更高版本的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 ICT 制定了一些规则来允许从 Resource Explorer 中"导入"方法、该过程尝试下载具有该版本的.zip 文件(Code Composer Studio 从 Resource Explorer 中向我显示的唯一版本)。 但我刚刚看到 路径" C:\ti\ccs1030\.tirex-temp\install-download-c2502fce-5b51-4b1a-b31f-9cfb4d29a539"   为空。 可能是由于您提到的原因(从服务器删除版本)。  我 能够下载的唯一 SDK 文件是您提供给我的链接(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK )中的"simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48.exe"。  可能当我安装.exe 时、我将能够在工作区中导入 SDK?  如果我理解正确、请告诉我。 谢谢你。

    Alessandro S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485109" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/996601/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk/3684561 #3684561"] Code Composer Studio 从 Resource Explorer 中向我显示的唯一版本)

    "SimpleLink CC13x2 SDK"已替换为"SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK"。 不要使用前者、因为它的旧版本现在已经过时(我们实际上应该一直隐藏它)。 这就是为什么该过时封装的最后版本是2.30。 后续版本整合到  "SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK"软件包中。 这是您应该使用的一个。

    [引用 userid="485109" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/996601/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk/3684561 #3684561"] C:\ti\ccs1030\.tirex-temp\

    我想知道.tirex-temp 文件夹在 CCS 安装中是如何的。 它通常应位于根目录 C:\ti 文件夹中。 这是您配置的吗?

    [引用 userid="485109" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/996601/simplelink-cc2640r2-sdk-simplelink-cc2640r2-sdk/3684561 #3684561"]可能在安装.exe 时,我将能够在工作区中导入 SDK?

    是的、它将安装在 C:\ti (这是所需的默认值)中、然后您可以将其与 CCS 结合使用并从 Resource Explorer 导入工程(如果需要、也可以手动导入)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Resource Explorer 上看到了变化。 现在、我可以看到最新版本5.10.00.48。

    无论如何 、我都安装了从网站下载的"SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK"软件包。 我将其安装在目录 C:\ti 中。  

    现在、我要将项目 spisave 导入我的工作区(C:\ti\ccs1030\myworkspace)、并为此、我从 CCS 的"入门"中选择"导入项目"。 我从 已安装的软件包中选择目录:

    当我按下"Finish"时、出现错误:

    我是否执行了错误的程序?

    谢谢、

    Alessandro Samorì í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 导入项目时、您应该会看到如下所示的内容:

     该目录中是否有 spislave_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.projectspec 文件? 如果是、您是否可以将其与该线程匹配?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CCS 中签入了目录、其中有一个文件:

    但是、当我尝试从 CCS 导入它时 、它无法被识别。

    但是、我删除了您可以在文件夹顶部看到的文件".project"、并再次尝试了相同的"导入"。 在这一改变之后,它是有效的!!

    当我 以错误 的方式导入项目时、可能会生成此文件。 我错误地导入了目录"/spislave"、CCS 给了我一个错误。  

    在任何情况下、我都理解在工作区中导入工程的好方法:

    -从 TI 网站下载 SDK

    -安装它

    -通过选择包含.projectspec 文件的文件夹导入工程  

    感谢您的支持