器件型号:MSP-EXP432P401R
您好!
你好。
我们的客户希望使用 MSP-EXP432P401R、并询问了该器件的 ADV。 请参阅以下问题。
内置 ADC 的采样率是多少?
2.通道有哪些功能?
如果同时使用3个通道、采样率、最小值和最大值是多少?
4、 是否可以在 Keil U4或 CSS 上绘制这些 ADC 值?
5. 我能在屏蔽层上的 LCD 显示屏上绘制它们吗?
6.如何存储这些 ADC 值?
期待您的意见。 谢谢你。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP-EXP432P401R
您好!
你好。
我们的客户希望使用 MSP-EXP432P401R、并询问了该器件的 ADV。 请参阅以下问题。
内置 ADC 的采样率是多少?
2.通道有哪些功能?
如果同时使用3个通道、采样率、最小值和最大值是多少?
4、 是否可以在 Keil U4或 CSS 上绘制这些 ADC 值?
5. 我能在屏蔽层上的 LCD 显示屏上绘制它们吗?
6.如何存储这些 ADC 值?
期待您的意见。 谢谢你。
此致、
Cedrick
您好!
[引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]1. 内置 ADC 的采样率是多少?有关这些详细信息、请参阅数据表和技术参考手册(TRM)。
[引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]4. 是否可以在 Keil U4或 CSS 上绘制这些 ADC 值?请参阅部分 7.7. CCS 用户指南中的图形工具。
[引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]5. 我能否在屏蔽层上的 LCD 显示屏上绘制这些图?[/quot]是的。 您可以使用 BOOSTXL-EDUMKII 或 BOOSTXL-K350QVG-S1。
[引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]6. 如何存储这些 ADC 值?[/quot]您可以将 ADC 值存储在 RAM 中的数组中、或将其写入闪存。 TI Resource Explorer 中应提供一些代码示例来演示这一点。
尊敬的 James:
感谢您回答我们的问题。 我收到了我们的客户的反馈、他们需要对此提供进一步的帮助。 我希望您能帮助我们。 请参阅下面的反馈。
(续...)
(请参阅第7.7节。 图形工具的链接。(software-dl.ti.com/.../ccs_debug-graphs.html
在该链接中、我们提到有6种类型的图形工具可用。 其中四个与 FFT 相关、我不会查找 FFT。
我打算绘制 ADC 采样值 w.r.p.时间、想知道它是否可以实时实现?
5.谢谢,我可以使用此>> BOOSTXL-K350QVG-S1。 但请告诉我、我是否可以在该显示屏 Booster Pack 上实时绘制 ADC 值。
6.是的,我知道 RAM 的存在。 如果我阅读的时间更长、比如4天、该怎么办? 我需要更大的存储空间、所以我的问题是我能否将其与 SD 卡(16GB)等任何其他存储设备连接?
7.能否通过任何通信协议将此 Launchpad 与 Raspberry Pi 连接、并将这些 ADC 值从 Launchpad 发送到 R-P 并存储在那里?
感谢你的帮助。
此致、
Cedrick
前两种类型描述了您要实现的目标。 ADC 采样是离散的、不是连续的。 因此、时间将由数组索引表示。 刷新率限制为100ms。 从 部分中删除 7.7. CCS 用户指南中的图形工具:
Single Time。 单曲线图,在“Y”轴中绘制数组值,在“X”轴中绘制数组索引(样本计数)。
Dual Time。 双曲线图、在同一视图中绘制两个单曲线图。
5、是的、但您需要开发代码才能实现这一目的。 我将从 MSP 图形库(MSP-GRLIB)示例代码开始。
6.根据您的要求(例如每个样本的位数、采样频率、样本数),这将指导您决定将数据存储在何处。 板载 RAM 和闪存可能不是选项。 因此、您需要通过 SPI、UART 或 I2C 将数据发送到您提到的另一个器件、如 RPi。 另一个选项可能是 SD 卡。 请参见 fatsd 示例。
7.可以,如果 RPi 支持#6中提到的接口。