This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:ADC 查询

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1, BOOSTXL-EDUMKII, MSP-GRLIB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry

器件型号:MSP-EXP432P401R

您好!

你好。

我们的客户希望使用 MSP-EXP432P401R、并询问了该器件的 ADV。 请参阅以下问题。

内置 ADC 的采样率是多少?
2.通道有哪些功能?
如果同时使用3个通道、采样率、最小值和最大值是多少?
4、 是否可以在 Keil U4或 CSS 上绘制这些 ADC 值?
5. 我能在屏蔽层上的 LCD 显示屏上绘制它们吗?
6.如何存储这些 ADC 值?

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]1. 内置 ADC 的采样率是多少?
    2.通道有哪些功能?
    3.如果我们同时使用3个通道、采样率、最小值和最大值是多少?

    有关这些详细信息、请参阅数据表和技术参考手册(TRM)。

    [引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]4.  是否可以在 Keil U4或 CSS 上绘制这些 ADC 值?

    请参阅部分  7.7. CCS 用户指南中的图形工具。

    [引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]5.  我能否在屏蔽层上的 LCD 显示屏上绘制这些图?[/quot]

    是的。 您可以使用 BOOSTXL-EDUMKII 或 BOOSTXL-K350QVG-S1。

    [引用 userid="392212" url="~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/994486/msp-exp432p401r-adc-inquiry ]6. 如何存储这些 ADC 值?[/quot]

    您可以将 ADC 值存储在 RAM 中的数组中、或将其写入闪存。 TI Resource Explorer 中应提供一些代码示例来演示这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您回答我们的问题。 我收到了我们的客户的反馈、他们需要对此提供进一步的帮助。 我希望您能帮助我们。 请参阅下面的反馈。

    (续...)
    (请参阅第7.7节。 图形工具的链接。(software-dl.ti.com/.../ccs_debug-graphs.html
    在该链接中、我们提到有6种类型的图形工具可用。 其中四个与 FFT 相关、我不会查找 FFT。
    我打算绘制 ADC 采样值 w.r.p.时间、想知道它是否可以实时实现?


    5.谢谢,我可以使用此>> BOOSTXL-K350QVG-S1。 但请告诉我、我是否可以在该显示屏 Booster Pack 上实时绘制 ADC 值。


    6.是的,我知道 RAM 的存在。 如果我阅读的时间更长、比如4天、该怎么办? 我需要更大的存储空间、所以我的问题是我能否将其与 SD 卡(16GB)等任何其他存储设备连接?


    7.能否通过任何通信协议将此 Launchpad 与 Raspberry Pi 连接、并将这些 ADC 值从 Launchpad 发送到 R-P 并存储在那里?


    感谢你的帮助。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前两种类型描述了您要实现的目标。 ADC 采样是离散的、不是连续的。 因此、时间将由数组索引表示。 刷新率限制为100ms。 从 部分中删除  7.7. CCS 用户指南中的图形工具:

    Single Time。 单曲线图,在“Y”轴中绘制数组值,在“X”轴中绘制数组索引(样本计数)。
    Dual Time。 双曲线图、在同一视图中绘制两个单曲线图。

    5、是的、但您需要开发代码才能实现这一目的。 我将从 MSP 图形库(MSP-GRLIB)示例代码开始。

    6.根据您的要求(例如每个样本的位数、采样频率、样本数),这将指导您决定将数据存储在何处。 板载 RAM 和闪存可能不是选项。 因此、您需要通过 SPI、UART 或 I2C 将数据发送到您提到的另一个器件、如 RPi。 另一个选项可能是 SD 卡。 请参见 fatsd 示例

    7.可以,如果 RPi 支持#6中提到的接口。