请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

VCLK2频率的问题。 在上面的 snip 中,从技术手册中可以看到 “可以是 HCLK/1或 HCLK2/2”。 确实"可以.." 这是唯一的2个选项。 所有其他分频器的作用是什么(我认为 VCLK2分频器有16个)
此外,HalCoGen GCM 选项卡-> VCLK2分频器,鼠标上的帮助/弹出窗口也会显示"HCLK >=VCLK2 >=VCLK1" 。 这也是 VCLK2 >= VCLK1的另一个限制吗? HalCoGen 从手册中的哪个位置获取它?
已尝试将 VLKC2设置为低于复位(VCLK1) (因为我不需要高(er)时钟作为 IT 驱动器、就像 HET1所说的那样)、现在系统无法启动-在内存初始化步骤失败。
我想了解手册中缺少哪些详细信息。